请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS53681 尊敬的所有人:
测试10PCS TPS53681样本、只有5件正常、其他5件 VREF 输出电压异常、或0V、1.2V、1.6V 或1V、导致 I2C 无法连接。 请帮助确认 VREF 输出电压为什么异常、谢谢您!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.