This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:bq2416xx 充电曲线

Guru**** 2505485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829250/bq24160-bq2416xx-charging-profile

器件型号:BQ24160

您好!

图10. bq2416xx 数据表中典型的 bq2416xx 充电曲线会在充电完成后关闭电池 FET。之后、如果 Hz_MODE = 0、SYS 输出是否仅由 IN 输入或 USB 输入供电?

如果一个外部 FET 被连接至 BGATE、它是否通过外部 FET 的体二极管从电池提供给 SYS 输出?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 IN/USB 上没有输入电源或者 IC 从位或者/CD 引脚进入 HiZ 模式时、BATFET 打开以为 SYS 供电。  实际上、无法关闭 BATFET、它将始终可用于补充 SYS 负载。  借助于一个外部 BATFET、SYS 一直通过外部 FET 的体二极管被接至 BAT。  BGATE 只打开外部 FET、然后从位或/CD 引脚上没有输入功率(自动 HiZ 模式)或强制 HiZ 模式。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在图10 (典型的 bq2416xx 充电曲线)中完成充电后、关闭电池 FET 后、由于 IN 或 USB 已连接、系统电压不是0V。
    当 IN 或 USB 被连接并且充电完成时、如果一个负载被连接至 SYS 引脚、SYS 负载是否只由电池供电直到 VBATREG-VRCH?
    还是通过 IN 或 USB 供电?

    当不充电时、即使 IN 或 USB 输入已连接、部分9.2功能方框图中的 Q1和 Q2也是否关闭?

    此致、

    转到

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goto、

    当 IN 和 USB 被连接并且不处于 HiZ 模式(CD 引脚或位)时、降压转换器运行并将为 SYS 供电。  如果充电已经终止、那么 SYS 将没有电流流入 BAT。  但是、如果 SYS 负载增加到高于降压转换器的输出功率、则 BATFET 将允许电流从 BAT 流向 SYS 以补充负载。

    此致、

    Jeff