This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL750L:TL750L10CDR 过流保护点

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827573/tl750l-tl750l10cdr-over-current-protection-point

器件型号:TL750L

你好  

是否可以  在发生 OCP 时让 TL750L10CDR 过流保护点  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Red Yen:

    该器件具有内部过流限制电路、可提供过流保护。  

    但是、目前数据表中没有 TL750L10CDR 电流限制值。 您是否会在您的应用中为我们提供 Vin?  我们可以使用样片器件测量室温下的典型电流限制、并在下周五结束前为您提供数据。 请告诉我们您是否对该计划满意。

    此致、

    最小

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、日元:

    我正在进行设置、以获得电流限制测量结果、下周一将为您提供结果。 如果您向我们提供您的电压输入、那将会非常好。

    此致、

    最小  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、日元:

     500mA 是在  以下测试条件下 TL750L10CDR 电流限制的测试结果:VIN=14V、CIN=0.1uF、Cout=10uF。 这样、您就可以在 OCP 发生时对过流保护点有一些了解。  

    此致、

    最小