This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121A:当5V=IN、VBAT 存在且 CD 为高电平时验证运行情况?

Guru**** 2519720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829318/bq25121a-verify-operation-when-5v-in-vbat-present-and-cd-is-high

器件型号:BQ25121A

大家好、团队、

在以下情况下、我想澄清一些操作问题:

这是设置:

输入端的电池和5V 电压均已连接。

2.蓄电池充电被禁用。 CD 为高电平。

 

开放式问题:

3. PMID 应输出?

在上述设置中、哪个源将驱动 VSYS 降压和 LDO?  输入电压(5V)还是电池电压?

5.在此状态下,电池是否会对 PMIC 的运行产生影响? 不清楚。 在此设置中、您是否确定 IN 输入(5V)是电源。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julio、

    当 IN 和 BAT 都存在时、PMID 将输出 IN 电压

    VSYS BUCK 通常由 PMID 供电。 VINLS 是 LDO 的输入。 如果 VINLS 连接到 PMID、PMID 将为 LDO 供电。

    只要输入存在、PMID 就将由 IN 供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Raheem

    我收到了客户的反馈、您能否确认以下陈述?

    ################################################################################################

    请注意、VINLS 是负载开关的输入。 我们将 VINLS 连接到了 SYS 输出(另请参见第1页的数据表简化版原理图)。

    我们通过 PMIC 负载开关将 LS/LDO 输出用作开关 SYS 输出。

    因此、当 IN 输入中有5V 电压时、将发生以下情况:

    PMID 将通过 IN = 5V 得出。

    系统将由 PMID 供电。

    3. LS/LDO 为开关 SYS 输出。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabio、Raheem、

    我确认了答案、今天早上与工程师交谈、反馈帮助他们解决问题。 感谢你的帮助。