This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:负输出电压

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116, LM5161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786474/lm5116-negative-output-voltage

器件型号:LM5116
主题中讨论的其他器件: LM5161

如果 LM5116可用于具有+48V 输入电压的-17V/500mA 输出、方法是将 GND 和 VOUT 反相?

因此、在输入电压实际变为+65V (48+17V)且输出电压为+17V 之前。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,法努,

    是的、您可以使用您提到的指定应用 LM5116。 您的理解是正确的。 LM5116将"看到"65V IN 和17V OUT。

    在这个应用中有一些稳压器可使用、是否无需使用控制器? 例如、可以使用 LM5161?

    希望这对您有所帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的回复。

    此致、
    法努