This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:用于 EVM 板的软件

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786708/bq40z80-software-for-evm-board

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

您好!
 我下载 了最新版本的 bqStudio (v1.3.86.3),但仍然找不到用于 BQ40Z80评估模块的模块。

是否有指向较新版本的链接?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、此器件尚未发布。 我们收到了许多有关这方面的请求。 我建议在使用之前等待该器件处于"激活"模式。 TI 的哪些人员为您提供了样片? 请告诉我、我将跟进他们、以确定我们是否可以为您提供 bqz 的早期版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当前没有模块。 我们正在内部工作、以查看我们是否可以将其公开发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我应该如何处理评估板? 除了将其用作纸张重量之外...
    此外、尚未定义40z80的 ETA。。。
    我们将围绕此开发大量产品、但需要知道何时(如果)推出。
    此致。