This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV704:大浪涌电流

Guru**** 2810065 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/827060/tlv704-large-inrush-current

器件型号:TLV704

客户使用 TLV70433。 输入为5S 电池(大约20V)、负载为 MCU。

插入电池时会发现大浪涌电流。

波形如下所示。

VIN-黄色、VOUT -蓝色、IIN-紫色。

浪涌电流可能会在下面的某个时间上升到大约15A。

您认为这对我们的芯片有风险吗? 此浪涌电流的限制是什么?

谢谢。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    LDO 的电流限制需要一些时间才能生效、通常约为50 - 100 μ s。 示波器快照中的浪涌电流尖峰持续约25uec、然后 LDO 电流限制激活并降低电流。 在 LDO 电流限制激活之前、浪涌电流仅受电线和电路板阻抗以及 LDO 的接合线和导通晶体管阻抗的限制。

    由于持续时间非常短、因此不会将其视为对器件可靠性的影响。 这对芯片没有风险。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric,

    芯片可能已损坏。 如果浪涌电流不被视为器件的风险、您是否有任何意见来找出根本原因?

    谢谢。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    您是否对器件有任何示波器截图或观察结果? 我没有任何线索可以用来确定根本原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    您是否参考损坏 IC 的图片? 或一些其他波形。

    需要测试什么才能找出原因?

    Robin

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    客户是否认为 IC 已损坏? 如果是、他们为什么认为它已损坏? 我需要从那一点开始、然后我们可以进行故障排除以找出原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请参见下图。 U8被烧坏。

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    LDO 的输出端有多大的电容? 在电流限制激活之前的短时间(25微秒)内流经 LDO 的能量可能足以导致电气过载并损坏 LDO、如图所示。

    15 A 至 LDO 比数据表电流限制的最大规格高15倍。

    http://www.ti.com/lit/an/slva670a/slva670a.pdf

    客户需要对设计进行修改、以减少激活电流限制之前的浪涌。 有几个选项:

    1. 降低 LDO 输出端的输出电容
    2. 向 LDO 输入添加浪涌限制器、如 slva670a (上面的链接)中所述的 P 沟道 FET
    3. 在电池电压和 LDO 输入电容器之间串联一个电阻器或 NTC 功率热敏电阻、以使用 LDO 输入电容形成 R-C 电路。 这将减缓连接电池时 Vin 的上升并减少浪涌。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    由于这是一个星期,没有答复,我们认为这一问题已经得到解决。  如果情况并非如此,请随时答复

    此致、
    Jason Song