This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3817A:您是否具有 GID 和 Gea 的任何推荐值?

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC3817A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786859/ucc3817a-do-you-have-any-recommend-value-of-gid-and-gea

器件型号:UCC3817A

 大家好、

 我的一位客户正在尝试使用 UCC3817A 为其下一个产品设计 PFC。

 他们使用 6330.UCC3817设计 Procedure.pdf 进行外部器件计算。

 pdf 文件有 一个增益参数 GID。

 您是否具有 GID 的任何推荐值?

 请 给我回复。

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya Nakai、

    GID 由方程式设定:

    Vout 是固定输出电压

    Rsense 是电流感应电阻器

    L1是升压电感

    VP 是斜坡峰间电压(3V)

    fc 是所需的交叉频率

    由于所有这些值都是已知的、因此您将能够计算 GID 的值。

    因此您不会为 GID 选择一个值。 您可以使用上述公式计算值

    此致

    John