This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:测量低电流

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/785757/bq4050-measure-low-currents

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ27426

您好!

我的问题是感应低电流(用于库仑计数器):

-电池–LiFePO4–1.1Ah。

充电电流–100mA。

放电流- 100uA。

-如果我使用 0.5欧姆的 Rsense:

-充电 Vsense = 50mV。

-放电中 Vsense = 50uV。

 

我从数据表(表6.14)中了解到、最小感应电压为3.71uV。 因此、我可以测量50uV (如果正确、 我可以使用相同的 Rsense 测量100uA 和100mA)。

在这种情况  下、coloumb 计数器功能将以3.71uv/50uV = 7.42%的误差运行(在放电周期中)。

对吗?

此致、

Arkadi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arkadi
    监测计的精度将取决于您校准电流的范围。 对于您的应用、将需要按照以下应用手册中应用的方法来扩展电流测量:
    www.ti.com/.../slua792
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx、
    感谢您的回答!
    slua792描述了 bq27426的电流校准。
    bq4050的校准过程是否相同?

    谢谢、
    Arkadi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Arkadi、
    是的、想法应该是类似的。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    非常感谢!

    此致、
    Arkadi