This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61181:TPS61181输出电压讨论

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786828/tps61181-tps61181-output-voltage-discussion

器件型号:TPS61181

您好!

我的设计采用了 TPS61181、我们的 LED 灯串 VF 连接到输出电压 12.8V。(请参阅随附的)

输入电压为13.5V,这意味着输出电压<设计的输入电压。

TPS61181 (升压输出类型)的这种设计是否存在问题?

谢谢!

e2e.ti.com/.../TPS61181-boost-output-vs-Vf.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、TT_Chin、
    是的、由于您的输入电压大于 LED 正向电压、因此它可能存在一些缺点:
    (1)。 可能存在一些泄漏电流来点亮 LED;
    (2)。 由于 Vin>Vout、它可以调节输出电压和电流。 因此、调光甲氧烷可能会失败。
    因此、请避免这种情况、或者您可以在输入侧插入一些二极管。
    BR
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    感谢您的回答。

    如果我在 LED 灯串上添加一个电阻器来上升输出电压(请参阅随附的),它是否也是 避免输入电压大于输出电压的解决方案?

    此致、

    e2e.ti.com/.../TPS61181-boost-output-vs-Vf-_2800_add-a-resistor_2900_.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chin、
    是的、但它会影响效率。
    BR
    肖恩