This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24104:电池输入-是否可以将其连接到 BAT?

Guru**** 2794665 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24105, BQ24104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831619/bq24104-cells-input---can-it-be-tied-to-bat

器件型号:BQ24104
主题中讨论的其他器件:BQ24105

我的 BQ24105可编程输出有问题。 我们的本质安全设计需要在充电器的输出(OUT)和齐纳钳位 I 之间连接一个小保险丝、I 必须放置在 SNS 电阻器上。 我想用固定输出 BQ24104替换 BQ24105。 我的问题是、我不想报废为'105设计的数千个 PCB。  

我们正在熔断现场的保险丝、我相信这是由'105 '发出'的可编程输出导致的、直到它将其基准恢复到 FB 引脚。 我正在以8.2V 的电压为2S 电池充电。 替换器件将充电至8.4V、但反馈环路未直接连接至 VCC、仅连接 BAT。  

我的问题是、如果我仅移除从 FB 到 GND 连接的电阻器、并将从 FB 到 BAT 的电阻器保持在连接状态、那么输出最初是否为4.2V、然后将(一旦电池引脚检测到4.2V)切换到8.4V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    很遗憾听到有关 BQ24105问题的消息。   

    电池引脚的额定电压高达 VCC 引脚电压。  数据表实际上建议通过 一个上拉电阻器连接 到 VCC 以实现逻辑高电平。  

    此致、

    Jeff