This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C24:与 LMZ31710同步

Guru**** 2524750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C24, LMZ31710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831594/tpsm846c24-synchronizing-with-a-lmz31710

器件型号:TPSM846C24
主题中讨论的其他器件: LMZ31710

我有一个使用 LMZ31710和 TPSM846C24的设计、该设计由相同的12V 输入驱动。 TPSM 器件输出介于.7V 和.88V 之间的可选值、而 LMZ 器件输出2.5V。 目标是 使这些器件在相同的800 MHz 时钟相移180度的情况下同步。 LMZ31710数据表提到 SYNC_OUT 引脚可以通过这种方式与另一个 LMZ 器件同步、但它不提供输出时钟信号的规格、因此我无法确定它将与 TPSM 配合使用。 或者、TPSM 的 SYNC 引脚可用作输出、但该器件的数据表未提供有关将其用作输出的信息。 我的问题是使用 LMZ 的输出时钟还是 TPSM 的输出时钟来同步两个器件。

谢谢、  

进行了比较

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jared、

    是的;使用 LMZ31710的输出时钟将使两个器件同步。 TPSM 将与 LMZ 器件呈180度异相:同步引脚在50%占空比下为0V 至2.8V。

    此致、
    Alejandro