This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659037:外部电容器值

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS659037, AM5728

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786326/tps659037-external-capacitor-values

器件型号:TPS659037
主题中讨论的其他器件: AM5728

您好!

我的客户正在使用 TPS659037 + AM5728设计电路板

在数据表第6.2.2.1节中、表6-2中、建议使用外部组件。
http://www.ti.com/document-viewer/TPS659037/datasheet/recommended-external-components-slis1659462#SLIS1659462

由于2.2uF 电容器的可用性有限、客户希望改用两个1.0uF 电容器。
受影响的电容器是表中的 C18、C1、C2、C3、C4、C5、C29、C30、C31、C32、C33、C34、C37、C40和 C41。

这是否可以接受?

谢谢、此致、
田志郎一郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tashiro-san、

    使用两个1uF 而不是一个2.2uF 没有问题。

    谢谢、
    纳斯塔莎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nastasha、

    非常感谢您的快速回复!

    谢谢、此致、
    田志郎一郎