This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161-Q1:VIN 快速斜升后的器件运行

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5161-Q1, LM5161
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/828388/lm5161-q1-device-operation-after-fast-ramp-of-vin

器件型号:LM5161-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5161

您好!

µs LM5161-Q1的 Fly-Buck 转换器能否以每20至30 μ s 约100V 的快速斜坡 VIN 成功启动? 一些测试建议 LM5161-Q1消耗峰值约为1A 的高浪涌电流

此致、
横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinichi、

    我认为浪涌电流的大小也与器件输入端的电容器大小有关。

    我认为建议在 LM5161的评估模块上尝试快速压摆率。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arief、

    LM5161-Q1的设计最初针对 VIN 的斜升速率有多快? LM5161-Q1测试过的 VIN 最快斜升速率是多少?

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们设计并测试最严苛的线路瞬变。 验证测试包括许多不同领域(包括汽车)最符合的线路瞬态测试。

    我建议观察 EVM 上电源设计的响应、看看它是否符合应用规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marshall,

    了解 VIN 上升时间的特定数字不可用是否正确? 我恐怕我没有要求一般性的评论,而是建议:“我自己尝试。” 我只是想确认在 LM5161-Q1的电路中看到了什么。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM5161能够处理最快的线路瞬变、最快的是热插拔、其中 RC 延迟将决定瞬变的压摆率。

    COT 架构能够非常好地承受线路瞬变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marshall,

    同样、VIN 斜升速率的具体数字是否可用? 否则、我无法验证我在 LM5161-Q1电路中看到的行为。 我已经 µs 了我在电路中观察到的 VIN 斜升速率、在这个线程开始时每20至30 μ s 约为100V。 我只是想知道 LM5161-Q1电路是否会通过这个快速 VIN 斜坡成功启动。 如果您坚持认为"我必须自己尝试 EVM "、让我们停止讨论、恐怕我会将此主题保留为"未解决"。

    此致、
    横田新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    浪涌电流将由输入环路决定、包括该环路中的电感。 如果环路中有大输入电容和小电感、浪涌电流将很大、以便为输入电容充电。  

    输入端的压摆率更快、浪涌电流更大。

    浪涌电流是否会影响器件性能? 在分享有关我们如何验证器件的详细信息之前、我需要了解器件的问题。