This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:ucc28780

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830928/ucc28780-ucc28780

器件型号:UCC28780
主题中讨论的其他器件:INA826

 Eric:

我们必须重新访问 INA 826应用。

电路中存在标记问题。

请查看随附的 pdf。

感谢进一步的澄清。

-ROBINe2e.ti.com/.../INA826-BEHAVIOR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一种简单且经常使用的遥感是连接的。

    Rs+和 Rs-需要调整、通常在10至100欧姆范围内。

    有关 INA826的问题、必须将其重定向至相应的组。 但下面的遥感电路应满足您的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洪:

    哦、您建议使用这种常用的遥感技术、从而为我节省了一小部分麻烦。 真的。

    非常感谢。

    我将等待 INA826 的用户做出响应。

    但你的建议是我所需要的。

    然后我们可以关闭此帖子。

    Robin