This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:如何使用闪存模式?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/786311/lm3644-how-to-use-flash-mode

器件型号:LM3644

你好

我们想要将 LM3644设置为闪存模式、如何设置硬件和寄存器?

现在输出设置为:

1.使用300K 电阻器将 TX 引脚下拉至接地。

2. HWEN 引脚被上拉至 VDD。

3、选通信号引脚与 GPIO 相连

在我们将寄存器0x01写入0x8D 后 ,它是否打开闪存模式?  我们是否需要向活动闪存发送高级中断?

现在我们将寄存器0x01写入0x8D 的值、然后读取它、该值为0x81;当我们写入0x8C 并读取该值时、它将变为0x80.e2e.ti.com/.../LM3644_2D002D00_SMV135A-PC-BOARD_2D00_A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、
    我认为这种现象有点奇怪、是的、它应该将0x8C 写入寄存器0x01以进入闪存模式。
    将0x8D 写入 reg0x01时、它将启用 LED1和 LED2、但您只连接 LED1负载、因此它将报告故障 OVP、您可以尝试读取寄存器0x0C、它将返回到故障0x81待机模式。
    将0x8C 写入寄存器0x8D、但读取0x80时、这有点奇怪。 我建议您连接 LED 负载并再次测试。
    我建议您再次使用 LED 负载进行测试。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢
    如果我们不控制 TX 引脚(TX 上没有输入)、只需将0x8C 写入 reg0x01、LED1是否可以闪存?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、
    是的、TX 引脚有两个功能、一个用于火炬模式、另一个用于中断。 您可以从数据表中获取详细说明。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为描述不详尽。

    我们发现手电筒模式正常。  为什么闪存模式无法工作?
    我们将寄存器值设置为: 0x8C,0x01、0xBF、0x00、0xBF、0x00、  0x09、0x1A、0x08、0x00、0x04、 0x02、0x00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jesse、

    使用闪光灯模式时、您能给我一些波形吗? 当通过使能寄存器在闪存模式中使能器件时、使能寄存器中的所有模式位在一个闪存超时事件后被清零。
    您需要将0x8D 写入 reg0x01以启用 LED1并进入闪存模式。 其他的都还可以

    此致
    肖恩