This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28703:I AM 位于20mA PWM 恒流稳压器之后

Guru**** 2381410 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/831536/ucc28703-i-am-after-a-20ma-pwm-constant-current-regulator

器件型号:UCC28703

您好!

我在为音频类别 G/H 功率级安装20mA 恒流 PWM 稳压器后、请参阅随附的原理图以替换线性晶体管 Q1和 Q2。

必须在2伏至300伏的电压范围内工作。

我需要什么器件?

e2e.ti.com/.../4000W-amp-Power-Stages.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们似乎没有这样一个能够覆盖这一宽输出电压范围的控制器。 换言之、需要大量额外的外部设计。 请联系您当地的 TI 销售办事处以获取帮助。