This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21540:UCC21540 DT 连接到 VCCI、逻辑问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829236/ucc21540-ucc21540-dt-is-connected-to-vcci-logic-problem

器件型号:UCC21540

降级器、

根据技术手册第21页的9.3.2输入和输出逻辑表中的规格、DT 引脚应直接连接到 VCCI。 INA 和 INB 应该是可独立控制的。 当输入为高电平时、输出也应该为高电平、但在实际测量中是如此。 当 INA 和 INB 都为高电平时、两个通道的输出都为低电平、即无法实现真值表中连接到 VCCI 的 DT 逻辑。

在测试过程中、注意 DT 引脚的电压。 连接到 RC 时的测量值约为0.8V、连接到 VCCI 时的测量值约为4.98V。 此外、在电路设计中、DIS 引脚接地至10K 电阻器、测试期间始终存在电阻。 当输入 INA 和 INB 不为高电平时、输出逻辑与输入一样、理论上芯片可以工作。

请帮助我确定无法实现逻辑的原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    正确的做法是、将 DT 连接到 VCCI 应完全禁用 DT 电路并允许输出重叠。 当您进行此测量时、DT 电路似乎仍处于激活状态。 您能告诉我如何测量 DT 引脚上的电压吗? 它是通过 PCB 布线、还是直接在引脚处进行探测? DT 引脚可能会悬空、因此不建议这样做。 在此模式下、DT 电路将设置~10ns 的最小死区时间、并防止输出重叠。 我建议直接测量 DT 和 VCCI 引脚之间的电阻、以查看 DT 是否浮动。  

    如果检查后仍有问题、能否共享原理图、布局和波形? 这将帮助我了解您看到的内容、以便我们一起调试问题。

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    Tks 供您回复;

    原理图是电路的原理图。 例如、在图中、DT 引脚焊接到接地 RC、然后将焊盘保留用于5V 电源。 测试过程中、R71和 C55被移除、R70焊盘两端短路。 也就是说、DT 引脚直接连接到 VCCI。 由于芯片输出由隔离式电源供电、并且我们的示波器没有隔离式探针、因此测量使用万用表电压文件来测试芯片输出引脚到隔离式电源的电平。
    谢谢!
     层。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我在高功率驱动器组的应用团队工作。

    您要切换哪种电路? 您是否能够使用两个单端探头来测量相对于 GND 的 OUTA 和 VSSA? 然后、您可以使用示波器数学函数减去两个信号以进行伪差分测量。

    我只是担心万用表不允许您根据输入查看输出转换。

    谢谢、此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我一段时间没有听到您的声音,因此我认为您已经解决了您的问题。 我要将其标记为‘TI 认为已解决’。 请随时分享您解决问题的方式、以便论坛上的其他人也能学习。

    如果您仍有更多问题、请随时提问。

    谢谢、此致、

    John