This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54521:输出电容4x470uF

Guru**** 2543250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/781541/tps54521-output-capacitors-4x470-uf

器件型号:TPS54521

您好!

我想使用此电路为我的 DSP C6654供电、最坏情况下的功耗为3A。 我想使用第一页上的电路或5A 电路。 输出端是否需要4 x 470uF?

http://www.ti.com/lit/df/tidr731/tidr731.pdf

我有此器件库存- EEFGX0E471R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ramgopal、
    请在您的另一篇文章中参阅我的答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Neal、
    只需确保原理图中的 L1显示4uH、而 BOM 中的器件显示1.5uH MSS1048-152。 那么、我转到 BOM? 此外、我还有一个我认为可以使用的3m Ω 470uF 电容 EEFGX0E471R。

    我的输出不超过3A。 在同一系列中、有一个4。 7 μ H MSS1048-472NL_所以如果我使用它、我可以降低电容器并使用3而不是4?

    谢谢、
    Divakar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Divakar、
    您打开了两个具有相同内容的主题帖、因此我将关闭这一个主题帖、请在另一个主题帖中找到我们的反馈。