This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62748:电流高于特定电压的情况太多

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, TPS62748, TPS62840

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/830265/tps62748-too-much-current-above-a-certain-voltage

器件型号:TPS62748
主题中讨论的其他器件:CC2640R2FTPS62840

您好!

我使用 TPS62748电源稳压器为 MCU (CC2640R2F)供电。 电池到稳压器的输入电压范围为3V 至4.35V。

电源稳压器提供的电流超过3.9V。

目前的计划是使用 ASMPH-0603-2R2M-T 替换电感器

有人能就此问题提出建议吗?

我们非常感谢您的任何帮助。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您的意思不清楚。  如何判断电流过大?  哪个电流(输入、输出等)过大?  您可以共享任何测量结果吗?

    此外、我们还发布了 TPS62840中 IQ 最低的降压转换器(60nA)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    您能否重新陈述您的问题并分享任何测量结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将使用新的电感器和电容器器件型号对其进行测试。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的告知。   

    现在、让我关闭此主题。  如果您有其他问题、只需回复即可打开备份。