This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40090-Q1:100→56V,800W 电路

Guru**** 2573195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/784187/tps40090-q1-100-56v-800w-circuit

器件型号:TPS40090-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS40090

设计一个100V 至56V,约800W;的电路

TPS40090的电路与 EVM 相同

下面是 后续级别的体系结构

但我只得到输出电压的3V,为什么是?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    您能否在 pdf 文件中提供完整的原理图?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS40090.pdf

    你(们)好,钱  

    供参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    电路中使用了哪种电流感应方法?

    在完整原理图中、感测低侧 FET 电流。 TPS40090是一款峰值电流模式控制器。 它需要高侧 FET 电流信息来生成 PWM。 该电路不适用于低侧 FET 电流感应。

    在您之前的图片中、DCR 电路用于感应电感器电流、但 DCR 电路不正确。


    此外、对于这个高输入电压和高输出电压应用、电感值可能太小。 负载电流是多少?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    我们一周内不会收到您的来信。 不确定问题是否已解决。
    如果您需要进一步的支持、请告知我们。

    谢谢