Other Parts Discussed in Thread: TPS730
您好!
我们使用 TPS73001进行5V 至2.5V/100mA 的转换、C_NR=10nF、反馈电阻器 R_Top=33K、R_Bottom=32K、CFF=18pF。 如 下面的 SCH 图片所示。
TPS73001声称快速启动时间大约为50us、我想实际上升时间小于50us。 这对于我们的负载来说太快了,它需要50us 到50ms 的斜坡时间。
我发现这篇 TI 文章很有用。 由 CFF shoud 提供的额外斜坡时间电感为 t_CFF = 3x33Kohmx18pF = 1.78us。 这是相当小的、还不够的。
然后我意识到、只要 NR 引脚上的 RC 时间足够大、较大的降噪电容(C_NR)就可能延长73001的斜升时间。 例如,如果我将 C_NR 从10nF 更改为1000nF,尽管该值违反了规范的要求(不超过100nF),但我想这将有助于实现我的目标? 是否有任何方法来验证这种用法、例如仿真或数学计算?
谢谢,、祝您周末愉快。