This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:引脚#1、引脚#14、引脚#17多个信号

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/829938/ucc28070-pin-1-pin-14-pin-17-multiple-signals

器件型号:UCC28070

UCC28070 IPFC 控制器 IC

图1) 这是从引脚1 (使用示波器的停止功能)捕获的信号。

图片2) 这与我单击示波器的水平后的图片1相同。  

图3) 这是引脚14和17 ( 使用示波器的停止功能)捕获的信号。  

图4) 这是与图14和17 (在我单击示波器的水平后)相同的波形。

这是唯一的三个按这种方式工作的引脚。  我使用了触发器调整、但这些信号不会改变。

问题1) HAT 会导致这些多个信号出现?

问题2) 哪些引脚编号与这些信号关联?

我需要您的专家建议来解决该问题。

 

期待您的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图1) 这是从引脚1 (使用示波器的停止功能)捕获的信号。

    图片2) 这与我单击示波器的水平后的图片1相同。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打开链接以查看 PIN 1、14和17的图片

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TI-E2E-13-AUG-19-2246-MULTIPLE-SIGNALS-PINS-1_2C00_-14_2C00_-17.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、 我修复了一些错误。  打开下面的链接。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/3301.TI-E2E-13-AUG-19-2246-MULTIPLE-SIGNALS-PINS-1_2C00_-14_2C00_-17.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eddie

    您的波形的问题是示波器上的触发器设置、它可能是您用于触发器或触发电平位置的源信号。

    我建议触发您要查看和调整触发电平的信号上的示波器、以尝试获得稳定的图像。

    您有许多关于您在 UCC28070上看到的波形的文章、我的最佳建议是您从 TI.com 获取 UCC28070 EVM、并使用它将波形与电路板进行比较。 这样、您将学习在正常运行期间识别每个引脚上的正确波形。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    '您的波形的问题是示波器上的触发器设置、它可能是您用于触发器或触发电平位置的源信号。'

    感谢您的上述指导。  我最后看到了输出信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您之前的陈述:

    "您有许多关于您在 UCC28070上看到的波形的文章、我的最佳建议是您获取 UCC28070 EVM、并使用它将波形与电路板进行比较。 这样、您将学习在正常工作期间识别每个引脚上的正确波形。"

    回复陈述)是的,我已经发布了几次波形和相关电压。 我所期望的是有关波形有效性和相关电压的答案。 我没有想到的是一位文档读者的回答、他说他的最佳建议是、我去购买评估板、学习在正常运行期间识别每个引脚上的正确波形。

    您是否阅读了您的回复? 我是这样做的、我感到很震惊的是、工程师会这样做。 对于答案不确定的工程师、他会这样说并回复、他会与其他在该特定产品方面拥有更多经验的工程师交谈、他们可以回答客户的问题。

    我不希望工程师回复他不知道答案,而是希望客户通过购买评估模块“Mouser $102.50)”自行解决问题,以便客户了解正确的信号是什么。 那么、客户服务的需求在哪里呢?

    TI 开发了上述参考评估板、应该(但可能不应该)拥有在上述评估板完成时收集的正确信号波形、以支持大规模制造这些波形。

    这些波形本应已提供给 TI E2E 工程师以支持工程师和客户。

     

    让我们看看“客户服务”的定义。 牛津词典规定:

    “公司向购买或使用其产品或服务的人员提供的帮助和建议。”

    这是什么意思? 如果没有客户购买该公司的产品、该公司就会解决问题、因此无需客户服务支持。  如果公司的客户服务不支持客户、公司就会解决问题。

    我希望您阅读这篇文章、至少花几分钟时间来讨论它、并认识到:

    [您在公司中的职位对您负有重大责任、对公司客户负有同等责任。]



    谢谢你

    Eddie H. Loy、JR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我建议您获取 EVM、因为您对每个引脚上的波形有许多疑问、我认为这是支持您提出疑问的最佳方式。

    引脚13和14的波形看起来不错、这些是栅极驱动输出。 引脚是 CDR 引脚、用于控制开关频率的抖动和变化率、从而改善 EMI。

    第37页数据表中的图29还显示了 EVM 的栅极驱动波形。

    此致

    Peter