This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:如何获取 CHEMID 在 BqSTUDIO 中列出的电池的 GG 文件

Guru**** 2587145 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863781/bqstudio-how-to-get-the-gg-file-of-a-battery-whose-chemid-is-listed-in-bqstudio

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

大家好、团队、

如何获取 CHEMID 在 BQSTUDIO 中列出的电池的 gg 文件。

示例: 我需要 BQSTUDIO 中列出的电池 CHEMID 的 gg 文件为1300。 该 CHEMID 几乎适用于我们的电池。

         我请求您建议如何从 BQSTUDIO 获取 gg 文件

此致

Santhosh K M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Santhosh、

    请在 bqStudio 上使用 GPCCHEM、而不是仅使用文本匹配。

    bqStudio 中数据存储器选项卡上的导出功能可以执行此操作、但它不包含化学 ID 信息。

    这可以使用 bq.fs 文件或 srec 文件而不是 gG 文件来完成。