请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM22670 主题中讨论的其他器件: LMR33630
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
现在、当输入为24V 时、我计划将 LM22670用于+12V@2A、-12V@1A。 但当输出大于5V 时、WebBench 无法支持仿真。
LM22670能否满足此类应用要求?
此外、,当我想在 WENBBENCH 中模拟 LMR33630时、,WebBench 不可用于 LMR33630的反相使用。
期待您的回复。