This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM22670:关于 LM22670之外的产品

Guru**** 1272380 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22670, LMR33630
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863958/webench-tools-lm22670-about-the-out-of-lm22670

器件型号:LM22670
主题中讨论的其他器件: LMR33630

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

现在、当输入为24V 时、我计划将 LM22670用于+12V@2A、-12V@1A。 但当输出大于5V 时、WebBench 无法支持仿真。

LM22670能否满足此类应用要求?

此外、,当我想在 WENBBENCH 中模拟 LMR33630时、,WebBench 不可用于 LMR33630的反相使用。

期待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM22670可能不是12V 输出电压的最佳选择。

    LMR33630可同时用于这两种应用。  对于反相、我附加了一个可能有用的应用手册。

    您也可以在 TI 网站上浏览以查找其他选项。

    e2e.ti.com/.../8176.snva856.pdf