This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40170:申请高电压 DCDC 基准

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS40170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862523/tps40170-request-the-high-voltage-dcdc-reference

器件型号:TPS40170

你好

我们将使用 TPS40170设计直流/直流转换器。

设计条件

输入电压:300V

输出电压:185V

输出电流:10A

您能否使用 TPS40170提供满足此要求的基准?(使用外部栅极驱动器+ FET)

如果无法使用 TPS40170进行设计、您可以建议使用另一种解决方案吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这需要大量的外部组件才能实现。

    我建议您联系当地的 TI 现场应用工程师、了解 TI PDS 小组是否能为您提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

    我有疑问。

    1、输入电压为12V 时是否正常供电、即使转换器输入电压为300VDC、也不会出现运行问题?

    2.如果使用外部驱动 IC,如果 IC 的 SW 端子连接到 GND 端子,HDRV 和 LDRV 端子是否产生栅极输出?

    是否可以通过在 FB 端子上接收来自外部 MCU 的信号来控制输出电压?

    4、固定频率和电感值的输出电压范围(最小值到最大值)是多少?

    5. 是否可以通过向 RT 端子施加 PWM 信号来调整频率?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要不违反 IC 的绝对最大规格、就不会出现问题。

    TPS40170上的 SW 引脚不能接地短路。

    您可以在 FB 引脚上使用 DAC 来调节输出电压

    4.您必须使用设计工具或 Webench 来回答该问题。

    RT 引脚不应与 PWM 信号一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

    感谢您的回答。

    还有一个问题。

    如果恒定电流设置为10A、在消耗最小电流(约1A)的情况下、是否可以将占空比至少切换为5%?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    的最小占空比取决于您选择的控制器和拓扑。