This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:热参数

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317L, LM317
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862445/lm317l-thermal-parameters

器件型号:LM317L
主题中讨论的其他器件: LM317

在电机驱动应用中、工作条件为15V 输入电压和5V 输出电压、电流为100mA。

我们发现 STM 中有一个类似的器件、即 LM317LD13TR。 其中、SO8封装的热阻要低得多。 是真的吗?  

在 LM317L 中、Theta_JA 比 LM317LD13TR 的55degre/W 高大约97degree/W、对吧?

热性能是此设计中的关键参数。 在此应用中、是否有任何与 LM317LD13TR 兼容的 P2P 器件? 谢谢。  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    由于上述解决方案未使用 JEDEC 标准高 K 电路板、因此不太容易比较 TJA 数据(请参阅上表中的脚注1)。 JEDEC 标准板未针对热性能进行优化、因此通过合理的布局改进此指标相对容易。 本 应用报告 展示了不同布局如何影响热性能。

    要回答您在使用 JEDEC 标准高 K 电路板时遇到的问题、我认为 TJA 值会更接近一点。  

    我希望这能回答你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 ST 的数据表 I Attached 中、它说用于电压调节的 SO-8封装在内部进行了修改、以具有引脚2、3、6和7电芯片连接标志。 当...时,该特定的帧会降低封装的总热阻并增加功率耗散 这似乎是一种提高热阻的技术、对吧? TI LM317是否具有降低热阻的相同技术? 客户始终根据数据表选择要使用的最佳器件。 如果我们能够证明我们的器件具有相同的热阻参数、 我认为客户会更有信心使用它。 请理解。 非常感谢。  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我不确定 ST 部件的内部结构、但我可以说、我们也有一个到芯片的电气连接。 这可能稍微好一点、但我们使用 JEDEC 标准来显示我们的 TJA 值的原因是它是一个行业标准。 如果我们放置一个具有6cm^2铜焊盘并测量 TJA 的电路板、我们的数字也会提高。  

    如果没有现成的 ST 器件、我们只能推测两者之间的实际热差。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需与您进行双次核对即可。 您是说器件内部的裸片连接在 TI 和 ST ( 引脚2、3、6和7电气裸片连接标志)之间是相同的、对吧?

    如果是、根据相同的 JEDEC 标准、热性能应该完全相同、对吧?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    我们必须对 ST 器件进行损耗、以查看是否存在实际差异。 通常、这是芯片尺寸、然后是封装、它在热性能方面起着主要作用。  

    我的关键问题是、如果他们有真正的优势、那么为什么不像其他人一样使用标准 JEDEC 高 K 电路板进行报告呢?

    此致、