This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951-Q1:过热保护

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863261/lp2951-q1-over-temperature-protection

器件型号:LP2951-Q1

大家好、

 我的客户使用了 LP2951-Q1、想要了解过热保护功能、您能不能善意地展示一下在哪个温度 点进行过热保护?  您对如何验证过热特性的建议是什么?

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、  

    该器件未列出热关断温度、但我们已使用 EVM 对此进行了验证。   热关断温度为184°C、器件在174°C 时恢复正常运行

    此致、  
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

      如果  热关断温度为184'C、则 Tj 的绝对最大额定值为150'C、这显然超过了最大额定值、因此不建议您的客户在此类条件下运行。

     您是否可以推荐具有过热功能的 P2P 器件或类似 LDO?  期待您的回复、谢谢。

    此致

    Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin、  

    LDO 的热关断温度通常高于其绝对最大结温。 如果热关断温度过低、则可能会阻止器件正常运行。 这是一个受保护的功能、如果器件持续进入/退出热关断、器件可靠性将受到影响。 明白了吗? 您是否仍然需要一个 P2P 设备来完成这一个任务?  

    此致、  

    Jason Song