This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 查找2节锂离子电池充电器解决方案

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863716/find-2-cell-li-ion-charger-solution

主题中讨论的其他器件:BQ24004

提供有关2节锂离子电池充电器解决方案的帮助、
快速充电器为230mA、
完全充电判断标准为12mA

B/R Amy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Amy

    了解一下 BQ24004。

    这是一个可能正常工作的双节电池充电器。  它针对更高的电流和更大的电流进行了优化。  需要针对您的应用审核充电电流和终止电流精度。  对于该器件,12mA 有点低。