请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23753A 在测试我们的配套相机的 PoE PCB 中使用的 PoE 接口 IC TPS23753A 时观察到、其电路设计与 TI 设计指南非常相似、即当输出发生短路时、 无论流经电路的电流如何、12V 输出电压都会在2 - 3伏范围内下降、持续电流约为1.9A、从而产生大量热量。
是否有任何建议可介绍到现有设计指南中、以确保 TPS23753A IC 在检测到短路时进入间断模式、即 IC 打开和关闭以确保电流限制、从而避免元件发热?