This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23753A:过流问题、POE IC 不会切换。

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23753A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863402/tps23753a-overcurrent-issue-poe-ic-does-not-switch

器件型号:TPS23753A
在测试我们的配套相机的 PoE PCB 中使用的 PoE 接口 IC TPS23753A 时观察到、其电路设计与 TI 设计指南非常相似、即当输出发生短路时、 无论流经电路的电流如何、12V 输出电压都会在2 - 3伏范围内下降、持续电流约为1.9A、从而产生大量热量。  
是否有任何建议可介绍到现有设计指南中、以确保 TPS23753A IC 在检测到短路时进入间断模式、即 IC 打开和关闭以确保电流限制、从而避免元件发热?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hrishikesh、

    您应该能够增加偏置绕组电路上的串联电阻、以帮助在输出短路期间将偏置压降降至 PWM 控制器的 VC UVLO 以下。 则直流/直流转换器应该会自动切断与恢复。 请告诉我这是否有帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    将偏置绕组电路上的串联电阻从现有的4.7欧姆增加到100欧姆、只会导致 VC 电压轻微下降、不足以下降到低于 VC UVLO。 因此未观察到断续

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在 VCS 电压达到0.55V 时测量输出电流? 我怀疑感应电阻器可能过低。 或者、您能否将原理图转发给审阅(因为前馈和变压器等其他组件会影响此性能)?

    否则、您是否有兴趣在输出端简单使用电子保险丝、以便在电流出现过流/短路时切断电流?