This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:[TPS2372]TPH、TPL、BT 引脚

Guru**** 2525560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TIDA-01463

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863831/tps2372-tps2372-tph-tpl-bt-pin

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: TIDA-01463

你好

我对如何在原理图中连接 TPH、TPL 和 BT 有疑问。

在我们的系统中、TPS2372连接非隔离式降压转换器。

在这种情况下、我是否需要使用光耦合器将 TPH、TPL 和 BT 引脚连接到 CPU 或 FPGA?

此致、

Keisuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keisuke、

    如果 DCDC 是非隔离式的、则不需要 TPH TPL 或 BT 的光耦合器。 相反、它可以直接连接到微控制器上的 GPIO。

    我建议您参考我们在 TIDA-01463中所做的工作。 这是一 个非隔离式电源 PoE 应用。 请注意我们如何将 TPH/TPL/BT 引脚连接到微控制器。

    谢谢!

    此致、

    达尔文