This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940如何检测充电器插入情况?

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863802/bq76940-how-does-bq76940-detect-the-charger-insertion

器件型号:BQ76940

BQ76940如何检测插入的充电器? 还是需要外部电路来检测充电器?

插入充电器后、BQ76940是否可以从空闲状态唤醒?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    BQ76940没有充电器检测功能。  它具有负载检测比较器、但这可能对检测充电器无效、因为它仅在 CHG 关闭时工作、而 CHG 关闭时、CHG 将在 PACK-引脚上下拉并提供与充电器类似的电压。  如果系统通常加载 PACK 端子、并且充电器超过该负载、导致 LOAD_APresent 变为低电平、则它将作为充电器检测功能工作、但您可能需要外部电路。

    BQ76940没有通过充电器检测从空闲状态唤醒的功能。  如果部件处于运输模式,请参阅应用手册 http://www.ti.com/lit/pdf/slua769 。

    BQ76940开启后、它受 MCU 控制、外部电路需要向 MCU 发送信号、该 MCU 将控制 BQ76940。