请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 BQ76940如何检测插入的充电器? 还是需要外部电路来检测充电器?
插入充电器后、BQ76940是否可以从空闲状态唤醒?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Andrew:
BQ76940没有充电器检测功能。 它具有负载检测比较器、但这可能对检测充电器无效、因为它仅在 CHG 关闭时工作、而 CHG 关闭时、CHG 将在 PACK-引脚上下拉并提供与充电器类似的电压。 如果系统通常加载 PACK 端子、并且充电器超过该负载、导致 LOAD_APresent 变为低电平、则它将作为充电器检测功能工作、但您可能需要外部电路。
BQ76940没有通过充电器检测从空闲状态唤醒的功能。 如果部件处于运输模式,请参阅应用手册 http://www.ti.com/lit/pdf/slua769 。
BQ76940开启后、它受 MCU 控制、外部电路需要向 MCU 发送信号、该 MCU 将控制 BQ76940。