This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2845B:频率将抖动、但它是一个恒定频率器件

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TL2845B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863941/tl2845b-the-frequency-will-dither-but-it-s-a-constant-frequency-device

器件型号:TL2845B

大家好、我的客户在反激式转换器中使用 TL2845B、他们将在启动后、稳定工作和关闭之前观察到器件 RC 频率抖动。 输出负载恒定、输出电压仍然稳定。 频率抖动不会给系统带来任何副作用、但很难解释。

启动:黄色- VCC、绿色- RT/CT。

稳定工作:黄色- RT/CT、绿色-输出

关闭前:绿色- VCC、黄色- RT/CT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    TL2845B 的频率应保持恒定、并且不应发生变化。

    我建议客户以2us 或5us 的分频等较快的时基获取波形、并查看频率的变化量。 主要的问题是某种形式的噪声会破坏 RT/CT 引脚上的信号并导致频率发生变化。

    您能否要求客户检查布局以确保 RT 和 CT 靠近 IC 引脚放置、并且其接地线迹直接返回 IC 的 GND 引脚。

    此致

    Peter