This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF34-Q1:有关开通时间的问题

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861833/ref34-q1-question-about-turnon-time

器件型号:REF34-Q1

大家好、

我的客户要求最大接通时间、但条件低于此值。

- Vin=5V

- Cout = 0.1uF

您能否提供所需信息?

此致、

Noboo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Noboo  

    我将在特征 评定数据中检查它并告知您。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我将在工作台上检查、并在下周结束前告诉您。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo San、您好  

    负载 电容为0.1uF 时的启动时间为1.8ms。  

    随着负载电容器的降低、启动时间预计会缩短、并且电容器将在<1uF 时饱和。

    此致

    Trailokya