This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:延长软启动时间或限制浪涌电流

Guru**** 2811545 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62740, TPS62821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862687/tps62740-extending-soft-start-or-limiting-in-rush-current

器件型号:TPS62740
主题中讨论的其他器件: TPS62821TPS62810

您好!

是否可以延长软启动周期、或者以某种方式更大程度地限制浪涌电流?

在我们的应用中、我们使用具有大电阻电池的 TPS62740、开启转换器会导致电池监控器关闭。

如果 TPS62740无法实现、我们还应考虑其他什么器件?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我  您有多少输出电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfonso、

    约为230uF。

    源电阻和路径上的开关电阻为2-3欧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    大输出电容器会增加浪涌电流、器件超出我们的规格。 您可以使用较低的电容值进行测试、也可以尝试使用较低的输出电压选择启动、并进一步将其增加到所需的值(这也会降低浪涌电流)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    感谢您的反馈。 问题是、我们无法更改电容、因为它是由 UWB/BT 的模块组件创建的。

    您是否有任何类似转换器的建议可满足输出端的这种电容水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是在器件附近使用的输出电容。 您能否告诉我输出电流和电压是多少?

    该器件的极低 IQ 是基本规格?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    输入电压3.7V (锂离子)

    输出电压- 3.3V (固定)

    Iout 在时间上是非常可变的-从 uA 范围到高达300mA。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    IQ 呢? 您是否需要为您的应用提供规格?  当我为 您的应用寻找另一个器件时、我只需要过滤其他器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alfonso:

    Iq -越低越好。  

    由于电容器在电压和温度下的电容可能会下降、因此输出端的电容为2x10uF + 100nF。 更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    如果使用 TPS62740、则只能从较低的 Vout 设置开始、然后再增加到目标值(3.3V)。 这将减小一点浪涌电流。
    您还可以查看此器件 TPS62821、因为其软启动速度较慢。 所有其他低 IQ 器件都具有更快的软启动。
    如果您可以提高 IQ 要求、则可选择 tps62810、因为它可以管理更高的输出电容器、并具有用于可调软启动的引脚。