This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:当不需要 PGOOD 引脚时、是否可以将 PGTH 引脚连接到 GND?

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863852/tps2663-can-be-pgth-pin-connected-to-gnd-when-pgood-pin-is-not-required

器件型号:TPS2663

各位专家:

 当不需要 PGOOD 引脚时、是否可以将 PGTH 引脚连接到 GND? 或者、我们是否仍然需要向 PGTH 引脚添加电阻分压器?

此致、

希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikosi-San、

    是的、当不需要 PGOOD 信号时、PGTH 需要连接到 GND。