请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2663 大家好、
您是否建议这么做
查看评估板26630侧、
当前 LIMT 设置:6A
负载电流:5A
UVLO 运行通过将电压摆动到18V 的下限来关闭。 返回上限并确认、没有问题。
在 OVP 操作下、将电压调至上限33V 并将其关闭。 返回到下限、不要打开。
观察运行状态、它似乎曾经返回到"开"状态、但似乎过流关闭正在运行。
如果负载电流降至3A、则可以运行。
我还检查了流动的电流、但它看起来不像一个异常的电流流动。
这是正确的行为吗?
当前 LIMT 设置:6A
负载电流:5A
UVLO 运行通过将电压摆动到18V 的下限来关闭。 返回上限并确认、没有问题。
在 OVP 操作下、将电压调至上限33V 并将其关闭。 返回到下限、不要打开。
观察运行状态、它似乎曾经返回到"开"状态、但似乎过流关闭正在运行。
如果负载电流降至3A、则可以运行。
我还检查了流动的电流、但它看起来不像一个异常的电流流动。
这是正确的行为吗?
谢谢
此致、
Shidara