This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C42:我能否将此器件用于50VDC-300VDC 至14VDC/6A 非隔离式转换器设计

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C42, TPS2838, UCC27714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863035/ucc28c42-can-i-use-this-part-for-50vdc-300vdc-to-14vdc-6a-non-isolated-converter-design

器件型号:UCC28C42
主题中讨论的其他器件: TPS2838

您好!

我正在寻找输入为50VDC-300VDC 且输出为14VDC/6A 的转换器设计。 无隔离要求。  

我可以将 UCC28C42与同步驱动器 IC TPS2838一起使用吗? UCC28C42和 TPS2838使用降压转换器 UCC28880DR (50-300VDC 输入至14V/100mA)单独供电。

请参阅下图以供参考。

或者、您能否为我的要求提供解决方案。 我不使用反激式拓扑、因为它涉及定制变压器。  

此致、

Ajmal  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ajmal,一位专家明天会回来。 Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajmal

    非隔离式高电压降压可满足您的要求、您的配置只是高电压非隔离式降压、 因此 UCC28C42可以支持此类拓扑。

    BR、

    云生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yunsheng、

    感谢您的确认!

    您能不能帮助我定义以下内容、

    我的计划是在 CCM 模式下使用同步降压模式。

    您能建议 MOSFET 吗? 选择驱动器 IC #UCC27714。

    2.为了降低成本,我能否继续使用具有0.6Vf 续流二极管的非同步模式。 您是否有任何器件建议?

    请注意、最大输入电压为300VDC、输出为14V/6A

    谢谢、此致、

    Ajmal