您好、TI 支持:
我正在使用 bq25703A EVK、并观察到如下所示的怪异行为
-我使用直流电源为 EVK 板提供电源输入。 当我逐渐减小12V 输入时、在大约10V 和9.30V 时 、bq25703A 关断。
-我保持这些输入电压、关闭电源、然后再次打开、 bq25703A 具有输出
-我增加了输入电压、 bq25703A 具有输出
请您解释一下这些行为吗?
谢谢、
Ty
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 支持:
我正在使用 bq25703A EVK、并观察到如下所示的怪异行为
-我使用直流电源为 EVK 板提供电源输入。 当我逐渐减小12V 输入时、在大约10V 和9.30V 时 、bq25703A 关断。
-我保持这些输入电压、关闭电源、然后再次打开、 bq25703A 具有输出
-我增加了输入电压、 bq25703A 具有输出
请您解释一下这些行为吗?
谢谢、
Ty
您好、Ty、
由于 VINDPM 功能、这是正常行为。 您可以读取 REG0x0B/0A (输入电压寄存器设置)、它应该大约为9.3V~10V。
VINDPM 是一个输入电压限制例程、此例程通过在 R1和 R2之间使用一个电阻分压器来监视和控制输入电压、并将其与由 VINDPM_DAC 设置的 VREF_VINDPM 进行比较。 这对于我们不知道电流限制的第三方适配器很有用。 由于基于负载电流的输出电压下降效应,通过限制输入电压,我们可以在未知适配器输入上建立最大电流电平限制。
默认情况下、BQ25703A 设置 VREF_VINDPM (输入电压寄存器设置)=稳态 VIN (12V)-1.28V。 如果输入电压下降超过 InputVoltage 寄存器允许的值、则器件进入 VINDPM 并通过减小充电电流来保持相同的输入电流、从而为系统电流提供负载优先级。 如果您持续降低 VIN、则转换器应关闭。 您可以始终将 REG0x0B/0A (输入电压寄存器设置)降至9V 以下、然后转换器不应在9.3V~10V 输入电压下关断。
此致