This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024EVM:可以#39;t 连接到 LP5024 EVM 板

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863372/lp5024evm-can-t-connect-to-lp5024-evm-board

器件型号:LP5024EVM
主题中讨论的其他器件:LP5024

大家好、

我尝试为 LP5024 EVM 板上电、但不确定为什么无法写入/读取器件寄存器。

您能建议如何解决?

我没有更改任何 EVM 板跳线、也没有在 VIN_EXT 和 GND 中提供5V 电源。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

        您可以首先参考以下主题。

       e2e.ti.com/.../837889

        请提供有关 EVM 设置的图片、以便我可以确认跳线位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    下面是适用于您参考的 EVM 板跳线设置。

    现在、我的 I2C 接口已启用、但无法控制 EVM 板 LED。

    是否有任何程序错误?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

       硬件设置似乎正常。

       "现在我的 I2C 接口已启用但无法控制 EVM 板 LED"是什么意思?

       您现在可以写入该寄存器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查尔斯

    我现在解决了这个问题。 谢谢