This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:脉冲跳跃 ECO 模式阈值

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863726/tps54335a-pulse-skip-eco-mode-threshold

器件型号:TPS54335A

你好

我想知道这可能是类似的帖子、但请告诉我脉冲跳跃 Eco-mode (TM)的阈值。

我 已经使用 TPS54335A EVM 和电气负载测试了跳跃模式。

(我仅更改了 R18以调整 Vo=3.3V)

我在 Vin=24V 时跳过 bgean 以低于 IO=90mA 的电流开始。

(我看到的 ALSOSKIP 开始低于电感器电流 < 360mA 左右。)


Atteched 是 波形。


问题


Q1 跳跃模式开始 取决于电感器电流

   Vin (如果电感器相同)? 跳过模式的指示器电流阈 值应小于500mA?
 
   我看到、如果 电感器电流 大约小于 360mA、则跳过开始  

   如果电感器电流 约大于500mA、则 CCM 开始。

  这种理解是否 正确?
 
   我的电感器为15uH。 (默认为 EVM)


Q2 我认为较大的电感值 (例如15uH=>47uH)具有较低的热阻、以便在输入电压相同时进入/退出跳跃模式、

  但我的理解 是正确的吗? (很抱歉、我尚未测试过它)

此致

e2e.ti.com/.../skip-mode.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    500mA 是特定条件下的典型值、请忽略此模块。

    Econ 模式与电感器、VIN、VOUT、IOUT 相关。 您需要针对您的应用进行检查。

    没错、增加电感器可以减少进入/退出跳跃模式的开关频率。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shaw-San

    感谢您立即回答。

    500mA 来自 TPS54335A d/s、但我知道它将在任何条件下发生变化。

    此致