This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:数据表中的测试条件

Guru**** 2385050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863251/ucc27201-test-condition-in-datasheet

器件型号:UCC27201

大家好、

当我查看有关电气特性测试条件的数据表时、它显示 HO 或 LO 上无负载、我有点困惑、因为通常至少应该有一些容性负载?  您是否将输出直接连接到 VDD 和 GND 并测量电流? 这是否也意味着在任何情况下 HO 和 LO 的电流都不能超过指定的值?  

谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    有一组适用于大多数参数的默认测试条件。 还有输出上升和下降时间等参数、其中 LO 和 HO 输出上有容性负载、用于指示驱动负载的驱动器性能。

    UVLO、静态电流(非开关)等许多参数都不依赖于驱动器负载。 因此、在没有 LO 和 HO 负载的情况下、对参数没有影响。 在 LO 或 HO 上无负载时、传播延迟等一些时序参数更准确、因此输出上升和下降时间不会影响测量。

    1000pF 负载和0.1uF 负载的上升和下降时间表示驱动强度可重复性。 驱动器峰值电流额定值作为典型值列出、并在验证和仿真期间通过 将输出短接至 GND 或 VDD/VHB 并预制一个短路脉冲测试进行了验证。

    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此 主题上发布其他问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Richard、它能为您提供帮助。