This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BUF16821-Q1:白平衡功能

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BUF16821-Q1, BUF16821

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/862424/buf16821-q1-white-balance-function

器件型号:BUF16821-Q1
主题中讨论的其他器件: BUF16821

您好、先生、

我的客户 在他们的面板上使用 buf16821-Q1、 他们的面板上需要白平衡功能。

他们想知道 是否有可用于白平衡功能的设置、软件或 DLL?

我尝试搜索规格、找不到任何与白平衡相关的东西、希望您能给我一个方向。

非常感谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的提问。 我将其分配给负责该器件的工程师。 请在19年6月12日之前回复。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    白平衡是一种系统功能、BUF16821是系统中的"从器件"。

    伽马缓冲器只设置伽马曲线、这些伽马曲线被存储在非易失性存储器中或者可由 I2C 编程。  

    白平衡由系统控制器完成、客户需要从控制器供应商处获取 dll。

    此致、

    Costin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Costin、

    非常感谢您的友好帮助和解释、

    我将向客户解释。

    Patrick