This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24750:未加密 Spice 模型?

Guru**** 2810885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24750, TPS25982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863535/tps24750-unencrypted-spice-model

器件型号:TPS24750
主题中讨论的其他器件: TPS25982

您好!

我正在使用 TPS24750设计电路、我想对我的设计进行仿真。 但是、其网页上可用的唯一模型是加密的 PSpice 模型。 您是否有未加密模型、以便我可以将其导入到其他仿真器中?  或者、如果出于 IP 目的必须对其进行加密、您是否有 Tina TI 模型?  

谢谢、

Zeki S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeki、

    感谢您的支持!

    您是否了解过 TPS25982器件、它是一款完全集成的器件、性能优于 TPS24750。

    只有当您的组织与 TI 签订了 NDA 时、才能共享未加密模型。 您能检查一下吗?

    BR、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速回复。 我见过 TPS25982、但我已排除它、因为我需要1A (±10%)左右的电流限制、 TPS25982的数据表中指出该限制可以设置为2-15A 之间。   您知道 TPS25982是否可以提供1A 限制吗? 如果是这样、我也可以选择该选项。

    我还需要确保在满负载范围内的压降尽可能低、因此我需要一个具有极低 RDS 的器件。 这就是为什么 TPS24750看起来是一个不错的备选器件。  

    我将检查我的公司是否与 TI 签订了 NDA。 但是、您是否至少已经为此器件加密了 Tina TI 模型? 好极了。

    编辑:

    Rakesh 我安装了 PSpice 试用版并开始仿真、但我遇到了无法获得的结果。 我的组件值为:

    • Rsense = 22mΩ Ω、
    • Rimon = 1.2kΩ ñ o、
    • Rset = 39Ω Ω、
    • RProg = 5kΩ Ω。

    因此、我将电流限制设置为1A、而快速跳变限制为2.72A。 我将负载设置为3Ω Ω、输入电压= 5V (1.66A 负载)。 我想查看负载高于设定限值但低于快速跳变时的启动行为。

    根据我的理解、在这个设置下、在启动期间 IC 应该完全打开、并且在时间限制之后 IC 应该会跳闸。 然而、在仿真中、我看到 IC 未完全导通、但实际上将电流调节至1A 的 Ilimit 值。 输出在3V 时保持稳定、经过时间限制后、IC 跳闸。 在此间隔期间、IC 上的耗散为(5V-3V) X1A = 2W。 因此、我认为它不应调节恒定功率。 在数据表中、它说以短路输出启动将由功率限制环路控制。 但是、我的设置功率限制为25W、远高于2W。 那么、为什么它一开始没有完全打开? 我缺少什么吗?

    此致、Zeki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeki、

    TPS25982可在1A 设置下提供电流限制、但精度约为25%。 因此、您可能需要继续使用 TPS24750。

    在启动期间、TPS24750开始将电流调节到最小值(PLIM/Vin、Ilimit)。 对于1A 限流设置和3欧姆启动负载、Vout =1A*3欧姆=3V

    您需要增大 Ilimit 以启动3 Ω 负载或使用 TPS24750的"电源正常"输出启用下游负载。

    遗憾的是、我们没有该器件的 TINA 模型。

    此致、Rakesh