This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 一个器件来适应两个负电压生成

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2664

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863566/one-device-to-suit-two-negative-voltage-generate

主题中讨论的其他器件:LM2664

您好!

需要推荐、一个器件可满足两个负电压生成要求、即5V 至5V、2.5V 至-2.5V。几十 mA 电流需求。 什么 是 TI 最具成本效益的解决方案?请提供您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    5V/.010ames = Rt =500 Ω

    E t= 5V

    ET = E1+E2

    E1 = ET-E2

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我正在寻求一种充电泵解决方案。 您的电路无法提供电流。  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    唐英年、您好!

    LM2664等器件会怎么样?