请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14020 主题中讨论的其他器件: LMR14206
:
我正在通过软件 Relcalc 使用电源模块 IC LMR14020进行 MTBF 模拟、并且需要为模拟复杂性的参数确定正确的值。
对软件用户指南进行编码、为器件 LMR14206选择"IC 线性"。
IC、线性器件的定义:线性(模拟)器件、包括运算放大器、比较器、稳压器等
IC 线性参数如下图所示
模拟复杂性仅适用于以下器件类型:
ic、Linear: 输入器件的晶体管数量(1-999999)。
您能不能帮助我找到此器件 Analg comlexity 的合适版本?
顺便说一下、TI TPS61165DBVT 和 TI LM393D 也有同样的问题。
~!