This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24253:如何将 BQ24253与 USB 和壁挂式 PS 适配器充电源配合使用

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24253, BQ24251, BQ25606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/863622/bq24253-how-to-use-the-bq24253-with-a-usb-and-wall-mount-ps-adaptor-charging-source

器件型号:BQ24253
主题中讨论的其他器件: BQ24251BQ25606

我需要为单节锂离子电池充电。 我选择了 BQ24253、因为它支持 USB 通过 D+和 D-检测以及 EN1和 EN2检测。 我一直在读取 BQ2425X 上的线程、不确定应该使用这个芯片。 数据表中说 BQ24251是 NRND、但没有提到 BQ24253的原因、也没有提到 BQ24253。 我在产品页面上查看了 BQ24253、并说它处于活动状态。 我不需要与微处理器进行通信、因此 BQ24253等独立芯片可以正常工作。

我需要能够同时使用 USB 电源端口和9V 2A 壁装电源。

BQ24253的说明如下:  

"在加电期间、器件首先检查是否存在 D+/D-。 EN1和 EN2在之前不会生效
D+/D-检测例程结束、EN1和 EN2的状态发生变化。"

这是一个非常模糊的说法。 D+/D-检测需要多长时间? EN1或 EN2状态必须发生什么变化? 我在数据表中的任何位置都找不到 D+/D-检测所需的时间。 我假设我需要延迟 EN2从低电平到高电平的转换、直到状态机找到 D+/D1为止。  

如果您在使用该器件方面有任何帮助、我们将不胜感激。 WebBench 是否支持 BQ24253?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charles、

    与   我们几乎所有的充电器一样、BQ24253不在 WebBench 中。  D+/D-检测最多需要1秒。  ENx 必须在 D+/D-完成后切换才能启用 ENx 状态。  换句话说、即使 ENx 配置为输入电流限制= 500mA、如果 D+/D-检测到不同的输入电流限制、您也必须切换 ENx 以将输入电流限制重置为500mA。

    坦率地说、我想您对 BQ25606会更满意。  它也是独立的。  它没有 ENx、但具有充电使能的/CE。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff、完美的解决方案。

    -Chuck